MyBuildings 和 myBUSCH-JAEGER 门户网站的使用条款。

这些使用条款包含有关您的权利、义务以及可能适用于您的条件、限制和豁免等非常重要的信息。这些使用条款规定了争议仲裁予以代替陪审团审判或集体诉讼。请仔细阅读这些使用条款。

如果您订购与这些使用条款相关的服务,即表示您接受以下条款的约束。

存在以下情况时,您不得(根据以下定义)访问或使用本门户网站,或者从我方获取其他产品或服务: (A) 您不同意这些使用条款,(B) (i) 您未满18岁,或者 (ii) 尚未达到订单上指定的可与 ABB 实体签订约束性合同的法定最低年龄(必须具有更大的年龄),或者 (C) 现行法规禁止您访问或使用我方提供给您的门户、内容、产品或服务。

  1. 合同范围和签订

    1.1 缔约方和范围。这些基于 Web 的门户网站 MyBuildings 和 myBUSCH-JAEGER 的使用条款(以下

    简称"使用条款")与 (i) 优先于这些使用条款的特殊条款(若有)("BB")、 (ii) 订单以及 (iii) 本使用条款中提及的其他条款(以下统称"合同"),由 ABB 方(以下简称"ABB"、"我们"、"我方"、"我方的")与订单指定缔约方(以下简称"客户"、"您方"、"您的")共同订立。合同规定了我方的提供项目、您对门户网站、服务和软件的使用以及您对门户网站的访问(分别定义如下)。

1.2. 权限。如果您代表第三方(包括其他用户)接受本合同,您需确保自己有权授予这些使用条款中的所有授权和许可,并就其对象而言对第三方具有约束力。

  1. 访问门户网站、服务和软件

    2.1 服务和访问网站。在遵守合同条款的条件下,我方授予您访问和使用 (a) 服务及 (b) 门户网站的权利,该权利是非排他的、不可转让的、不可再授权的、有时间限制的和可撤销的,并且仅用于您个人的或

    者内部的商务目的。在订单或特殊条款中明确规定的范围内,您可以允许用户利用您的名义使用服务并访问网站,但前提是所有这些用户均遵守合同的所有适用条款,而您也对所有用户的合规性承担主要责任。

    2.2 您在门户网站的用户帐户;电子通讯。如果您需使用服务或软件,可能需要在门户网站上创建一个用户帐户。为了创建和管理用户帐户,可能会要求您提供联系方式(例如:姓名,公司电话号码,地址,电子邮件和用户 ID)以及合同和/或在门户网站注册表中给出的其他信息("帐户信息")。您需声明提交给我方的所有帐户信息始终是最新的、完整的和正确的。此外,您确认自己对通过分配给您的用户帐户进行的所有活动负责(这也包括您授权的或其他第三方用户的活动)。您有义务 (i) 确保所有用户数据(例如:用户名,密码,证书,密钥)的安全和保密,(ii) 确保分配给特定用户的用户数据仅由该用户使用,(iii) 确保用户帐户的使用仅以与服务相关,并且不会损害平台、门户和服务的稳定性或安全性,并且也确保门户网站或服务的所有其他用户也履行这些义务。如果您发现有企图的或者实际未经授权

的滥用用户帐户或用户数据,或发现与平台、门户网站或服务有关的任何其他安全漏洞,必须及时通知我方,然后立即按照我方指示(假如我方要求)更改用户访问数据。如果我方出于安全原因认为有必要进行更改,我方保留更改用户访问数据的权利。如果您方未遵守第 2.2 节规定或者通过用户帐户进行的任何其他活动而引发任何损失或损害,我方概不负责。

此外,您已了解 (i) 用户数据(如适用)受隐私保护条例的约束,并且 (ii) 我方可能会不定时向您发送电子邮件通知以告知某些与服务有关的更新和信息。您同意接收来自我方的电子邮件,并确认如果您不希望接收电子邮件,则必须终止对门户网站的访问。

2.3 试点服务。我方提供试点服务时,试点服务另还受第 2.3 节所列限制的约束,这些限制优先于本使用条款的其他规定。试点服务是免费提供的,除非订单中另有说明。您了解并承认试点服务可能未经过全面测试或验证、可能无法使用、其性能可能受到不利影响和/或未达到行业惯例的安全标准,因此有可能影响您的内部程序、业务流程或者您方系统和设备的功能。您只允许在内部使用试点服务,以对其进行检查、评估和测试。您自己承担使用试点服务的风险。我方有权自行决定 (i) 更改试点服务或其功能,

(ii) 进行升级、补丁或维护,或者 (iii) 终止、限制或暂停或终止试点服务或对试点服务的访问。对于因

试点服务或与试点服务有关而引起的所有诉求、损害,损失和赔偿,我方的责任仅限于直接损害并且赔偿总额为 100(一百)美元。除了前一句所述的有限责任外,在适用法律允许的范围内,我方按"原样"提供试点服务,没有任何保证,并且不承担任何责任。在适用法律允许的范围内,试点服务按"原样"和"可供使用"的原则提供,没有任何保证,并且不承担任何责任。您自己承担使用试点服务的风险。

2.4 外部元素、硬件和服务。您对获得门户网站及其服务的访问权承担相关责任,并且承认此类访问和对服务的使用可能包括第三方的产品或服务。我方不运营或检查任何第三方提供的产品、服务、网页、软件、应用程序、应用程序商店或任何其他资料、信息、软件、服务、见解或其他内容(包括通过互联网的)(统称"外部元素")。您需接受适用的第三方提供者的使用条款并且支付可能有的第三方费用才能使用外部元素,并且承认并同意与外部元素有关的任何缔约关系仅限于您方与外部元素提供者之间的关系。在法律允许范围内,我方对任何外部元素或您对外部元素的使用不作任何保证,也不承担任何责任和义务。您放弃与外部元素有关的所有权利或权利诉求。

2.5 服务或软件的更改。我方有权不定时对服务和/或软件进行合理的更改,在不会对服务和/或软件的类型、质量或安全性产生重大不利影响的前提下。仅在以下情况下,我方才有权更改服务和/或软件,或者终止提供服务和/或软件,即使会对服务和/或软件的类型、质量或安全性产生重大不利影响:(i) 为了遵守现行法律或安全法规,或因 (ii) 分包商或与重要分包商的关系终止而发生重大变化, 我方会通知您有重大不利影响的变更以及可能终止提供的服务和/或软件。在此情况下,您有权在收到通知后的三十天内且以三十天为期通过书面形式通知取消受影响的服务,我方将按比例退还剩余服务时间的预付款。在此,退款是您方唯一的专有补救措施。如果在收到我方通知后,您方继续使用更改后的服务和/或软件,并且超过了 30 天的取消期,则表示您同意相应的更改。我方自行决定是否在一段时间内继续提供服务和/或软件的先前版本;如果我方继续提供服务和/或软件的先前版本,我方会通知您。

2.6 ABB 软件。凭藉与我方向您方提供 ABB 软件有关的合同条款,我方特此授予您一份非排他的、不可转让的且有时间限制的 ABB 软件使用许可证,以在订单指定的服务期限内用于您个人或内部的业务目的。我方有权在不通知的情况下远程安装 ABB 软件的更新或升级。更新或升级受合同条款的约束,除非这些更新或升级附有我方提供的单独许可。在此情况下,就相互矛盾的条款而言,该单独许可的条款优先于构成合同的其他文件。尽管有上述规定,除非在订单或特殊条款中另有明确说明,否则我方没有义务提供 ABB 软件的更新或升级。

2.7 第三方软件。除非特殊条款或订单中另有明确规定,否则第三方(许可证提供方)的使用条款仅适用于第三方提供的软件。您承认并同意 (i) 与您方使用第三方软件有关的任何合同关系仅限于您方与该软件提供方之间的关系,(ii) 您应独自负责评估是否适合使用该第三方软件,并且 (iii) 我方在适用法律允许的范围内对此不承担任何担保和责任。

  1. 数据保护和数据安全

3.1 数据保护。缔约双方均遵守与保护个人数据有关的所有适用法律,并同意为了遵守这些适用法律和/或主管当局的规定不阻止或不延迟对相关合同条款的修改。当我方使用这些个人数据时,我方继续遵守现行版本的隐私政策。双方承认,处理个人数据可能需要签订进一步的数据处理/数据保护协议。如果适用法律或主管当局有此要求,应一方要求,另一方应立即订立此类协议。

3.2 许可证验证。安装了 ABB 软件的设备可能会自动将信息发送给我方,以便我方验证其是否已获得适当许可。这包括有关 ABB 软件本身、用户帐户、产品 ID、机器 ID 和设备 IP 地址等信息。使用 ABB 软件,即表示您同意根据合同传输此类信息以及我方对这些信息的使用。

3.3 安全性。我方已采用了一项针对数据和网络安全的正式计划,其中包括商业上合理的技术措施和组织措施,以达到足够的保护水平,保护您的信息免遭安全漏洞、意外或非法销毁、丢失、更改、未经授权的披露和访问。除非特殊条款中另有明确的规定,否则您有义务 (i) 提供并持续确保安全的远程连接,(ii) 建立和维护您方系统、硬件和软件的安全性,尤其是那些与服务、软件、门户网站或平台直接或间接连接的系统、硬件和软件。此外,除非订单和/或特殊条款另有明确的规定,否则您方必须及时、完整、正确地实施由各自提供商和/或我方提供的所有软件更新或升级。

  1. 您方责任

4.1 一般义务。您方 (i) 获得保管所有必要的许可、授权、文件和同意书(可能包括您向我方提供个人信息的个人同意),这些对于您方内容、软件以及由您提供与服务相关的或者通过门户网站捆绑的账号提供给您的其他内容有可能是必需的;(ii) 在使用外部元素时,遵守与外部元素相关的各种使用条款和许可条件;(iii) 在您的计算机系统和/或移动设备(如适用)上及时、完整、正确地(根据相应的规范和说明)安装必要的软件以及我方提供的任何更新或升级;(iv) 遵守对允许的用户类型的所有限制;(v) 遵守我方关于合理使用我方不时提供的服务和/或软件的指示;(vi) 确保所有用户遵守这些使用条款和使用政策;(vii) 遵守所有适用法律,尤其是在提供您方内容时。您不在以下情况下使用服务或软件:(i)用于任何核设施的任何部分;在(ii)服务或软件故障可能导致死亡或严重的人身伤害或严重财产损失或环境破坏的情况下。

4.2 合作和信息义务。您在与服务和/或软件有关的所有事务上与我方适当合作,向我方提供合理需要的信息和资料,以便我方提供服务和/或软件,并进行维护和排除故障以及检查您是否遵守合同。除了第

2.2 节所述的使用门户网站需承担的信息义务外,一旦您发现有可能损害服务和/或平台的安全性的情况,需立即通知我方。

4.3 监控使用情况和远程连接。为了提供服务和/或软件,可能需要我方监视您对服务、门户网站、平台和软件的使用情况,并在门户网站与特定系统之间建立远程连接。除非特殊条款或订单中另有规定,否则您应 (i) 建立并维护具有适当连接性的远程连接;(ii) 允许我方以及我方员工、关联企业、代理商、顾问和/或分包商远程访问和监视您对于您所拥有的、由您或代表您控制或操作的某些系统的使用,以确保我方提供服务;(iii) 安装和维护用于监视和/或远程连接的任何硬件、软件或其他装备。

  1. 费用与支付

5.1 支付条件。作为我方提供服务和/或软件的报酬,您需要支付订单中指定的费用。您应在发票开具之日起的三十天内全额支付所有合同欠款和发票金额,无任何抵销、扣减或预扣。如果逾期付款或未全额付款,则每月收取 1.5 % 的欠款利息;如果不允许该利息,将收取适用法律允许的最高利息。

5.2 税收和关税。您负责支付 (i) 任何增值税、关税或其他适用的交易手续费,以及 (ii) ABB 因国际交易而支付的预扣税。除上述规定外,我方全面负责我方收入的所有税款。

  1. 所有权

6.1 您方内容。除您根据合同授予我方的权利外,我方对于您方内容无任何权利。在合同期限内,您可以并且有权访问全部或部分的内容,并对全部或部分内容创建摘录(如果在特殊条款或订单中已规定)

6.2 ABB 内容。在缔约双方关系中,ABB 方内容的所有权利,包括所有知识产权,均归我方、我方关联企业或许可证提供者所有。除合同授予的权利外,您方对 ABB 方内容无任何其他权利。

6.3 我方使用您方内容。我方、我方关联企业及分包商有权收集、保存、汇总、分析或以其他方式使用您方内容,以便 (i) 为您提供和维护 ABB 软件和/或服务;(ii) 预防、检测和纠正与网站、服务和/或 ABB 软件的安全和/或操作有关的问题;(iii) 完善现有服务、技术、产品和/或软件,以及开发新服务、技术、产品和/或软件。

为避免出现疑问:我方是此类改进和研发(包括由此产生的所有知识产权)的唯一所有者,如果与此相关的权利被您方拥有,您方应不可撤销地将所有这些权利转让给我方。此外,如果您方内容是匿名或非机密的,我方有权将您方内容用于参考。

6.4 反馈。在合同期限内,您可以向我方提供有关服务、软件、门户网站或平台的反馈或建议。我方有权不受限制地无偿使用这些反馈和建议,即使这些反馈和建议应被标记为机密(请参阅第 14.1 节)。

6.5 限制。您不得 (i) 将全部或部分(除非在订单、使用条款或特殊条款中明确允许)ABB 方内容以任何形式(包括供第三方使用)许可、再许可、出售、转售、租赁、转让、出让、分发、披露、传送、公开或交予其他形式的商业利用、或者提供给第三方使用;(ii) 篡改或修复 ABB 的内容,(iii) 不得对 ABB 方内容进行拷贝、复制、公开、逆向工程、尝试获取其源代码、更改、反汇编、反编译或者编辑(如果适用法律不限制逆向工程,则只可按照这些法律行事);(iv) 从 ABB 的内容中复制任何概念、特征、函数或图形,(v) 以避免支付费用或者突破使用限制或配额的方式访问或使用 ABB 的内容,或者规避或使 ABB 内容中包含的任何使用限制功能失效;(vi) 将数据挖掘、蠕虫病毒、蜘蛛程序、自动化工具或类似手段用于收集和提取 ABB 内容的数据,或者从 ABB 内容或通过任何其他用户采集信息,(vii) 删除、遮盖、更改版权声明或更改其位置。禁止以合同未明确允许的任何方式使用 ABB 的内容。

  1. 侵犯知识产权

7.1 辩护和赔偿。如果第三方针对您提出索赔,称服务或 ABB 软件侵犯了该第三方的任何版权、专利或商标(以下简称"索赔"),我方将为您抗辩,并支付法院最终判决的款项或者和解中列举的款项,前提是您 (i) 没有不当拖延地以书面形式将索赔及其性质充分详细地通知了我方;(ii) 未经我方事先书面同意,不就该索赔承担责任、订立协议或达成任何和解; (iii) 允许我方为该索赔进行辩护并争取和解,并且您方以适当的方式与我方合作。

7.2 索赔效力。如果有第三方提出索赔,或者根据我方合理怀疑有可能提出索赔,我方有权免费为您 (i) 争取继续按照合同条款继续使用受诉求影响的 ABB 软件或服务的权利,或者 (ii) 以不再侵权的方式更改或替换涉嫌侵权的 ABB 软件或重新设计相关的服务(前提是经过修改或替换的 ABB 软件或重新设计的服务提供基本相同的性能和功能,不会对服务或 ABB 软件的使用产生不利影响);或者 (iii) 在我方自行断定无法采取第 7.2 (i) 和 7.2 (ii) 节中指定的法律补救措施的情况下,可以全部或部分取消所涉及的订单,并按比例退还您为侵权的服务合作 ABB 软件所支付的费用。

7.3 例外。如果赔偿源于以下因素或与以下因素有关,我方对赔偿不承担任何责任:(i) 使用您方内容;

(ii) 您方或第三方或在您方或第三方的指示下更改服务和/或软件;(iii) 未按照合同条款使用服务或 ABB 软件;(iv) 将服务或 ABB 软件与其他硬件、软件或资料一起使用,且受影响的服务或 ABB 软件在没有此

类组合的情况下不会构成索赔对象;(v) 使用我方已经更新或升级的,但您方未及时进行完整正确的更新或升级的 ABB 软件版本; 或 (vi) 使用第三方软件。

7.4 唯一补救措施。第 7 节列出了我方对您方的唯一、专有和全部责任,以及您对于任何索赔或涉嫌侵权或滥用任何第三方知识产权的唯一和专有补救措施。

  1. 您方保证和赔偿

8.1 保证。您方声明并保证,我方对您方内容的使用或您根据本合同获得的许可或权利均不会侵犯他人的知识产权或其他权利。

8.2 赔偿。如果存在后续情况:(i) 您方使用或者信任 ABB 的内容;(ii) 在与您方内容或者我方、我方分公司和/或承包商依据合同使用您方内容存在关联的情况下触犯了第三方权利;(iii) 您方违反合同或者

(iv) 触犯法律,并且相应赔偿不能归咎于我方的重大过失或故意不当行为,那么您方免除 ABB、我方关联企业、供应商、许可证提供方、分包商以及我方或关联方各自董事、高级管理人员、员工和代理商的

所有费用、赔偿、债权、义务、损害或损失(包括合理的法律费用)责任。我方将无不当拖延地通知您此类索赔。我方保留对您应负责任的所有事项进行专有辩护和检查的权利。在此情况下,您应协助我方并与我方合作以主张任何可能的抗辩。无论如何,未经我方事先书面同意,您方不得满足任何此类索赔

  1. 我方保证

9.1 服务保证。我方保证 (i) 以商业上合理的谨慎和相应的能力并根据订单和特殊条款中的说明向您提供服务;(ii) 采取商业上合理的措施来维持服务的可用性。但是,我方保留由于运营措施(例如计划内的或紧急的维护)、安全措施、连接故障或数据传输中断、第三方非法的或未经授权的行为或者其他非我方的其他原因而导致服务无法使用或暂时中断的权利。如果您方声称所供服务与本服务保证不一致,则须在发现缺陷或有可能了解缺陷后无不当拖延地以书面形式通知我方,但不得迟于 14 天之后。如果我方能够通过商业上合理的努力来再现和检查缺陷,我方将作出商业上合理的努力来纠正缺陷;或者,如果缺陷存在于服务不可用时,我方将恢复未按保证提供的服务。

9.2 软件保修。我方保证在向您交付 ABB 软件后的三个月内,ABB 软件的性能与订单和/或特殊条款中的描述基本一致。如果您声称 ABB 软件的性能与 ABB 软件的保证说明不符,则须无不当拖延地以书面形式将缺陷详细告知我方,并且无论如何都应在以上第 9.2 节指定的 ABB 软件保修期限到期之前。如果我方能够通过商业上合理的努力来再现和检查缺陷,我方将作出商业上合理的努力,以纠正与本 ABB 软件保修的偏差,或者采取相应的规避方法。您与第三方软件提供商(如果有)之间的合同中,规定了与第三方软件有关的保修事宜。我方不对第三方软件承担任何责任。

9.3 限制。第 9 节所述的保证不适用于以下情况:(i) ABB 软件未在指定的环境中使用或者未按照其规格或合同使用;(ii) 如果您或任何第三方安装、执行、改编、修改、扩展或更改了服务或 ABB 软件;(iii)您方未使用 ABB 软件的

最新版本,并且缺陷已在最新版本里得到纠正;(iv) 因您方、第三方或任何第三方软件或第 16.1 节所述的不可抗力引起的错误或缺陷;(v) 因您提供的图纸、设计草案或规格而引起的错误或缺陷。除非另有书面约定,否则产品说明不能视为保证。

9.4 免责声明。除非在这些条款里另有明确规定,否则我方将按照"原样"为您提供 ABB 的内容或第三方软件、服务或软件,没有任何形式的保证,没有维护或支持服务,并且仅用于合同中规定的目的。除非在合同中有明确说明,否则我方不作任何形式的陈述或其他保证,并且我们不就 ABB 的内容或第三方软件、服务或软件作出任何明示、暗示、法定或其他形式的保证和陈述;包括但不限于,对服务或软件的安全性、不间断可用性、无故障或无有害组件的保证,对网站或服务上的错误进行纠正的保证,对适销性、特定用途适用性、令人满意的质量、无侵权和不侵犯所有权的任何默示保证,以及任何因常规行为

或交易用途而引起的保证。在法律允许范围内,第 9 节规定的有限保证是您的专有保证,而第 9.1 和 9.2 节所述的补救措施是您在遇到违反相关保证的情况下的唯一且专有的补救措施。

  1. 责任范围

    10.1 有限责任。在遵守第 10.2 和 10.3 节规定的前提下,由本使用条款或基于这些使用条款的任何合同所引起或与之相关的我方全部责任,无论是合同约定的,还是侵权(包括过失)、违反法定义务或者其他原因引起的,都以 (i) 提起索赔之日前十二个月内已经付清的相关服务或相关软件的费用总额为限,或者

(ii) 以相关合同的价值为限并且以较低金额为准。

10.2 排除情形。对于 (i) 损失的利润、销售或商业机会、协议或合同、预期节余、收入或商誉,(ii) 业务中断、生产中断、不可再使用或者数据丢失或损坏,(iii) 更换物品、资料或服务的费用,(iv) 任何间接损失、后续损失、偶然性或惩罚性损害赔偿,我方不承担任何责任,无论是合同约定的、还是侵权(包括过失)、违反法定义务或者与合同相关的其他原因引起的,即使我方已被告知此类损害的可能性。

10.3 限制和排除的适用范围。责任的限制和排除也适用于我方的关联企业、供应商、许可证提供者、分包商以及我方及其董事总经理、高管、员工和代表。您无权就违反合同或不履行合同向我方提出任何索赔,无论是合同约定的,还是侵权(包括过失)、违反法定义务或者其他原因导致的,除非您在首次意识到可构成索赔理由的事实后的一年内以书面形式向我方提出索赔。第 2.3 节规定适用于试点服务的提供。第 10.1 节和第 10.2 节提及的我方责任的限制和排除,不适用于:(i) 因我方作为或不作为而造成的死亡或人身伤害;(ii) 我方重大过失、故意不当行为、欺诈行为或故意的虚假信息;(iii) 适用法律不允许限制或排除的其他责任。责任的限制和排除也适用于我方的关联企业、供应商、许可证提供者、分包商以及我方及其董事总经理、高管、员工和代表。

  1. 中止

    如果我方确定您方对服务的使用 (i) 对服务、平台和/或门户网站和/或第三方造成安全风险;(ii) 可能对服务、软件、平台和/或网站的性能产生不利影响;(iii) 违反法律或者使我方在一定时间或更晚时间内面临违反法律的风险;(iv) 可能使我方或第三方承担责任,我方有权全部或部分暂停服务。此外,如果您在付款到期日未能按合同支付应付款项,我们会在"合理使用政策"规定的情况下暂停服务。我方仅在合理必要的范围内暂停服务。除非我方认为立即中止是必要和恰当的,否则我方将作出商业上合理的努力以在合理时间内通知中止服务。

  2. 期限与终止

    12.1 期限。合同将按照以上第 1.2 节的规定生效,并在特殊条款或订单指定的期限内有效,或按照订单、特殊条款或以下第 12.2、12.3 或12.4 条的规定提前中止。

    12.2 便利终止。任何一方均可根据特殊条款或订单中的规定恰当地终止合同。

    12.3 缔约一方由于重要原因终止合同。在不限制其他权利或补救措施的前提下,如果一方违反了合同基本规定,并且通过其本身自然力是可补救的,但未按照无过错方的违约通知在三十天内或者一个合理必要的时段内予以补救,则另一方有权通过书面通知立即终止合同。如果违约不能得到补救,则无过错方有权在第一次通知违约后立即终止合同。

    12.4 我方由于重要原因终止合同。在不限制我方其他权利或补救措施的前提下,如果 (i) 您未在到期日之前支付合同规定的款项,并且在被要求付款后拖欠超过十四天:(ii) 一个或多个国家/地区的适用于提供服务的法律已更改,以致继续提供服务将是非法的或不可能的,或者该更改将对服务的提供产生重大

影响(包括成本);(iii) 根据第 11.1 节规定暂停服务时间超过十四天;(iv) 您方违反了"合理使用政策"或许可条款,则我方有权通过书面通知(全部或部分)终止合同。

12.5 终止或期满的效力。合同因任何原因终止或合同期满时:(i) 当软件许可证已经到期,您方应立即停止使用服务,并从您方设备和计算机系统中卸载所有相关软件,并停止使用该软件;(ii) 我方可能会在合同终止或满期之日或之后终止您方对服务和 ABB 门户网站的访问以及与平台的连接,并删除您方内容;(iii) 我方将根据第 5 条规定对已提供的但未开具发票的服务开具发票;(iv) 各方在合同终止或期满前发生的权利、补救措施、义务和负债均不受影响,包括在终止或期满之日或之前对任何违反合同的行为寻求赔偿的权利。订单或特殊条款可能包含有关您方责任的信息,以及在合同终止或期满之日或之后,您可以通过哪种合适的形式在限定时间内访问您方内容。

  1. 出口管制或制裁

13.1 出口管制或制裁。如果违反适用的出口管制和制裁法律(包括欧盟或美国的适用法律),则您不会直接或间接出口您根据本合同从我们那里获得的任何产品、软件或技术数据,除非您获得出口所需的所有出口许可证或其他官方批准。如果我方提出要求,您方应给我方提供必要的适当支持,以便我方能够采取措施以遵守出口管制法或制裁法。

13.2 第三方。在向第三方披露您方依据合同获得的产品、软件或数据时,或者向第三方转让或出口这些产品、软件或数据时,您方有义务与该第三方签订有关遵守与第 13.1 节所述出口管制和制裁要求的协议

  1. 保密

14.1 保密。缔约各方同意保持与自有保密机制类似的信息保密等级,不过至少要达到适当的等级,以防止向第三方披露不允许披露的技术或商业专有技术、规格、发明、工艺、代码、产品计划、营销计划或营销动议或其他信息/数据(在向接收方披露时已被标记或识别为机密的信息,并且已被另一方(以下简称"披露方")或其代表披露给该方(以下简称"接收方)),除非第 6.4 和 14.3 节允许。

14.2 例外。机密信息不包含某些特定信息,前提是接收方可以合理证明 (i) 拥有这些特定信息是合法获得的,并在从披露方收到这些特定信息之前没有任何义务对其进行保密;(ii) 这些特定信息在接收人或其代理人披露之前曾经或已经普遍公开,或者 (iii) 这些特定信息是由接收方独立开发,其中没有使用或参考披露方的机密信息。

14.3 允许披露。接收方有权将披露方的机密信息用于履行合同或合同允许的任何其他目的,并按以下方式披露:(i) 面对必须了解合同内容的本方及其关联企业的雇员、代理商、顾问或分包商,前提是接收方采取恰当措施确保这些雇员、代理商或分包商遵守第 14 节规定;(ii) 法律法规、管辖法院或国家监管机构认可的人群范围,前提是接受者应采取恰当措施及时提前告知披露方(在法律允许的情况下),以便披露方有合理的机会争取保护令。

14.4 持续时间。接收方同意在首次披露后的五年内,采取合理的安全措施预防披露方的机密信息被擅自公开,并且按照行业的最佳实践方式和/或本企业保护机密信息的范围,并优先采用较高的保密标准。

  1. 适用法律和管辖权

15.1 适用法律。本合同及由其引发的或与之相关的任何纠纷或索赔(包括非合同纠纷或索赔)均受瑞士实体法管辖并据其解释,法律冲突规定和《联合国国际货物销售合同公约》(维也纳,1980 年)除外

提示:根据欧盟罗马一号条例第 6 条第 2 款,如果消费者的惯常居住地位于欧盟国家或欧洲经济区 (EEA) 国家,则所在国家("居住国")的法律强制性规定不受影响,如果供应商 (a) 在居住国从事专业或商业活动或者 (b) 以任何方式使该活动面向该居住国或多个国家(包括该居住国)。

15.2 管辖权。由本合同引起的或与之相关的任何纠纷、争议或索赔,包括其有效性、无效性、违反或终止,必须按照瑞士商会仲裁委员会的《瑞士国际仲裁规则》依照提交仲裁通知时有效的规则进行仲裁。仲裁法官为三名。仲裁地点是苏黎世。仲裁用语为英语。

  1. 通用规定

16.1 不可抗力。在后述情况下,任何缔约方均不构成违约行为,也无需对延迟或不履行合同义务负责:

(i) 不可抗力因素,洪水,火灾,地震或其他自然灾害;(ii) 流行病或大流行病;(iii) 恐怖袭击,内战,

网络攻击,内乱,战争,战争威胁和准备,武装冲突,制裁或禁运;(iv) 政府或公共机构的依法行为和采取措施;(v) 电力、电信系统或其他公用设施故障;(vi) 工商纠纷,罢工,劳资纠纷或停工。

16.2 转让。我方有权将合同本身或者合同约定下属我方的权利和义务转让给关联企业或受让人。未经我方事先书面同意,您方无权全部或部分转让或以其他方式转让您方在合同下的权利或义务。

16.3 分包。我方允许指定关联企业或其他第三方来履行我方义务或其中的任何部分,而无需事先通知客户或事先征得其同意。

16.4 总协议。该合同构成了缔约双方之间有关标的物的全部协议。它取代了各方或以各方名义先前作出的所有口头或书面协议、合同草案、解释、允诺和承诺。双方同意客户的常用规范或贸易规范不适用于此。

16.5 变更。合同变更只在双方书面签署后才能生效。尽管有上述规定,我方可能会不时更改这些使用条款、BB、隐私政策、行为准则和/或可接受使用准则。您将收到有关更改的通知,更改将按照通知指示而生效。如果我方的更改在合同期限内生效,并且对您方在合同下的权利或义务产生重大不利影响,则您有权在收到通知(通知期限为三十天)后的三十天内取消受影响的合同,我方将按比例退还剩余服务时间的预付款。在此,退款是您方唯一的专有补救措施。如果您方在生效日之后继续使用服务和/或软件,则表示您同意经修订的条款对您具有法律约束力。

16.6 不得放弃。放弃任何权利或补救措施仅以书面形式提出时才有效,并且不应被视为对随后发生的任何违约或延误的放弃。除非合同中另有规定,否则延迟或错过的行使,或者使用,或者一次或部分行使或使用权利或补救措施不构成对权利或补救措施的放弃,并且不阻止或不限制权利或补救措施的进一步行使或使用。

16.7 分割。如果合同任何条款或部分条款已经或即将无效、不合法或不可执行,应对其进行最小程度的修改,以使其有效、合法和可执行。如果不能进行此类更改,则相关条款或其相关部分应被删除,但不影响合同其余部分的有效性和可执行性。

16.8 行为守则和反贿赂法。我方维护与我方、我方员工和承包商开展业务相关的一系列行为准则,包括打击贿赂、腐败和利益冲突。我们要求供应商遵守这些行为准则或具有等效的行为准则,有关这些行为准则可参见网页:https://new.abb.com/about/integrity/standards/abb-code-of-conduct。您方在开展业务时必须遵守同等的行为准则。

16.9 通知。根据本合同或与本合同有关发给任何一方的通知必须以书面形式进行,并且 (i) 亲手、通过邮政或挂号信或特快专递将其发送至订单中指定的地址,或 (ii) 通过电子邮件发送到订单中指定的电子邮件地址。我方还可能通过电子邮件或其他电子形式发送通知,该通知在指定时间链接到您的帐户地址所在的系统中可见。

16.10 第三方受益人。除合同缔约方外,没有任何人是合同受益人或有权执行合同的任何条款,除非合同另有规定。

16.11 独立企业主。双方均为独立企业主,本使用条款或合同中的任何条款均不针对合资企业、合伙企业或代理机构,并且任何一方均无权对另一方进行法律约束。

  1. 定义与解释

17.1 定义。

"ABB 内容"是指服务、作为服务部分而提供的成果、ABB 软件、平台,门户网站和 ABB 设备数据(包括我方或我方关联企业提供的所有工具、软件、硬件、资料、数据、内容、应用程序接口)以及对所有前述或其他 ABB 知识产权的所有修改、变更和改进。

"ABB 设备"是指由 ABB 提供,或以其他方式提供,或以 ABB 为品牌的物理或虚拟设备,其通过嵌入式传感器或其他方式生成或收集数据,并且可以通过服务而访问、存储和处理这些数据。

"ABB 设备数据"是指由 ABB 设备或 ABB 软件(自动的或非自动的)生成或收集的、与该 ABB 设备或 ABB 软件的操作和功能相关的信息或数据,例如设备诊断数据或设备状态数据。

"ABB 软件"是指我方根据合同提供与服务相关的计算机程序(也可能包括移动应用程序),这包括所有更改、更新、升级、新版本或发行、编辑和相关文档,但不包括第三方软件。

" 合理使用政策 " 是指 ABB 的能力可接受的使用政策,网址 为 https://new.abb.com/abb-ability/terms 或单独提供,由我们不时更新。

"关联企业"是指具有或不具有法人资格的任何法人,在现在或将来直接或间接控制缔约方,或者由缔约方控制或由缔约方共同控制,并拥有投票权或资本的 50% 或以上的多数,或通过控制董事会和董事会

会议的表决权。

"索赔"的含义在章节 7.1 已有定义。

"隐私政策"是指 https://new.abb.com/abb-ability/terms 上可用的隐私权准则,由我们不时更新。

"披露方"的含义在章节 14.1 已有定义。

"外部元素"的含义在章节 2.4 已有定义。

"知识产权"是指 (a) 发明、专利、实用新型、版权、创作者个人权利、半导体保护权、数据库权以及商标、商标名称、外观设计、专有技术和发明申请权(无论是已注册还是未注册);(b) 注册申请权及每项权利的注册权,(c) 全球所有其他知识产权和同等或类似的保护形式。

"法律"是指适用的法律、法规、行为准则、指南以及主管政府机构、政府或监管当局或其他主管机构的其他要求(当前有效或重新颁布的版本)。

"订单"是指我方为订购/采购服务和/或软件,以电子或物理形式、在线形式或其他在线可用方式提供的文件,该文件也提及了这些使用条款。"个人数据"是指有关已识别或可识别的自然人的所有数据或信息;如果强制性法律要求,是指有关已识别或可识别的法人的所有数据或信息。

"试点服务" 是指处于试点、试验、评估、测试阶段的或免费的服务。

"平台" 是指我方或我方关联公司的商业性互联网平台,包括边缘基础架构和云基础架构,在其上或通过

其运行 ABB 能力解决方案(包括本文所述的全部或部分服务)。

"门户网站"是指您方通过我方在服务开始时提供给您方的网址(或我方不时提供给您方的另一网址)可

进行访问的在线网站。

"接收方"的含义在章节 14.1 已有定义。

"服务"是指我方根据订单或特殊条款中的描述或参考向您方提供的服务。

"软件"是指 ABB 的软件和第三方软件。

"特殊条款"或"BB"是指描述和/或进一步规范订单所提及的服务和/或软件的文件。

"第三方软件"是指 (i) 已由第三方授权给我方使用的、或由 (ii) 第三方授权给您方使用的任何计算机程序(包括移动应用程序),包括专有软件、免费软件和开源软件,该计算机程序在订单中已注明按照单独条例用于服务。

"用户"是指有权访问或接收服务、使用软件和/或通过私有帐户访问网站的个人。

"您方内容"是指您方或以您方名义提供的与我方供应物或者您方使用服务和/或软件相关的所有信息、数据和资料,包括(为了避免疑问)由您方或以您方名义提供的第三方信息、数据、资料。您方内容不包括 ABB 的设备数据。

17.2 解释

带有"例如"、"包括"、"包含"、"特别是"、"例如"等词语的所有表达应被视为解释性的,不构成完整的列明,也不限制前述词语的含义。

17.3 优先次序

当发生冲突时,除非订单中另有说明,否则合同文件的优先次序如下(次序靠前的优先):(i) 订单,

(ii) 特殊条款,(iii) 隐私政策,(iv) 可接受使用准则,(v) 使用条款。

  1. 因国而异的条款

以下因国而异的条款如下所述与前面第 1-17 节所述条款有所不同。

18.1 澳大利亚。如果您方所在地是澳大利亚,则适用以下条款。

尽管有第 2.3 节(试点服务)、第 9.4 节(排除)、第 10.1 节(有限责任)、第 10.2 节(除外责任)和

(i) 本合同中的任何规定均不影响 ACL 规定或依据 ACL 应有的权利、补救措施或责任,前提是在 ACL 允

许限制我方责任范围,亦即我方对未能遵守 ACL 规定质量保证的全部责任仅限于根据合同提供的以下商品或服务:(1) 就服务而言,我方可选择采用 ACL 第 64A(2)(a) 或 (b) 条所述的一种补救措施;(2) 就商品而言,可选择采用 ACL 第 64A(1)(a) 至 (d) 条所述的一种或多种补救措施;

(ii) 我方交付和提供的商品和服务附带 ACL 不允许排除的保证。如果服务存在重大缺陷,您方有权终止与我方的服务合同,并可以获得未使用部分的退款,或者获得折价补偿。对于有重大缺陷的商品,您可以选择退款或更换。如果商品或服务有关的缺陷不是主要缺陷,您有权要求在合理时间内纠正缺陷。如

果未能纠正,您有权要求退还货款、取消服务合同或者退还未使用部分的费用。此外,您有权就商品或服务缺陷可合理预见的损失或损害获得赔偿;以及

(iii) 如果未在订单或特殊条款中排除,则合同包含与缺陷相关的保修责任(参阅第 9 节(保证)),因此合同中必须包含有关由谁承担保修产生的索赔费用的信息。如果您实际提出保修索赔,您必须承担由

此产生的任何费用。您从其中一项保证中获得的利益将添加到依据 ACL 的消费者其他权利和补救措施中。

18.2 巴西。如果双方所在地均为巴西,则适用以下条款。

章节 15.1 被替代如下:适用法律。本合同及由其引发的或与之相关的任何纠纷或索赔(包括非合同纠纷

或索赔)均受巴西实体法管辖并据其解释,法律冲突规定和《联合国国际货物销售合同公约》(维也纳,1980 年)除外。

章节 15.2 被替代如下:管辖权。由本合同引起的或与之相关的任何纠纷、争议或主张,包括其有效性、

无效性、违反或终止,都必须根据"巴西-加拿大工商会商会仲裁庭"("Tribunal Arbitral da Câmara de

Comércio Brasil-Canada")在提交仲裁通知时的现行规定进行仲裁。仲裁法官为三名。仲裁地应为"圣保罗"。仲裁用语为葡萄牙语。

18.3 加拿大。如果双方所在地均为加拿大,则适用以下条款。

增加新章节 16.12 如下:语言。我方与您方已要求合同以及与合同有关的所有契约、文件和通知均以英文撰写。

18.4 中国。如果双方所在地均为中华人民共和国,则适用以下条款。

章节 15.1 被替代如下:适用法律。本合同及由其引发的或与之相关的任何纠纷或索赔(包括非合同纠纷或索赔)均受中华人民共和国法律管辖并据其解释,法律冲突规定和《联合国国际货物销售合同公约》(维也纳,1980 年)除外。

章节 15.2 被替代如下:管辖权。由本合同引起的或与之相关的任何纠纷、争议或主张,包括其有效性、无效性、违反或终止,都必须由中国国际经济贸易仲裁委员会(北京)("CIETAC")依照提交仲裁通知之日的现行仲裁规则进行仲裁。仲裁法官为三名。仲裁地点为北京。仲裁用语为中文。

18.5 法国。如果双方所在地是法国,则适用以下条款。

章节 5.1 最后一句被替代如下:如果延迟付款或者付款数额不完整,将收取每年 12 % 的欠款利息以及一笔 40(四十)欧元的固定赔偿金。

章节 11 被替代如下:中止。如果我方确定您方对服务的使用 (i) 对服务、平台和/或门户网站和/或第三方造成安全风险;(ii) 可能对服务、软件、平台和/或网站的性能产生不利影响;(iii) 违反法律或者使我方在一定时间或更晚时间内面临违反法律的风险;(iv) 可能使我方或第三方承担责任,我方有权全部或部分暂停服务。此外,如果您在付款到期日未能按合同支付应付款项,我们会在"合理使用政策"规定的情况下暂停服务。我方仅在合理必要的范围内暂停服务。除非立即中止是明显必要和恰当的,否则我方将作出商业上合理的努力以在合理时间内通知中止服务。

18.5a 德国。如果双方所在地均为德国,或者双方同意使用德国法律,则适用以下条款:

章节 2.3:最后一句被替代如下:"就免费提供的试点服务而言,只在故意、重大过失或恶意掩盖缺陷的情况下,我们才承担保修义务或责任 (恶意的 隐瞒)。"

法定保证,而不是上述规定"。

"限制和排除的适用范围第 10.1 节和第 10.2 节提及的我方责任的限制和排除不适用于以下情况:(a) 德国产品责任法,(b) 故意,(c) 重大过失,(d) 欺诈,(e) 不遵守授予的保证,(f) 对生命、肢体或健康的过失性伤害,(g) 疏忽地违反基本合同义务。除非存在上述情况,否则因违反基本合同义务而引起的损害索赔仅限于合同典型可预见的损害。

责任的限制和排除也适用于我方的关联企业、供应商、许可证提供者、分包商以及我方及其董事总经理、高管、员工和代表。您无权就违反合同或不履行合同向我方提出任何索赔,除非您在首次意识到可构

成索赔理由的事实后的一年内以书面形式提出索赔。

对于我们提供试点服务的责任,以第 2.3 节为准。"

章节 15.2 被替代如下:管辖权。双方同意,特拉华州联邦法院的专属管辖权是解决因本合同引起的或与之相关的任何纠纷的唯一管辖权。如果某些纠纷不受联邦法院的管辖,双方同意,特拉华州联邦法院的专属管辖权是解决因本合同引起的或与之相关的任何纠纷的唯一管辖权。

18.11 越南。如果您方所在地是越南,则适用以下条款。

章节 15.1 被替代如下:适用法律。本合同及由其引发的或与之相关的任何纠纷或索赔(包括非合同纠纷

或索赔)均受越南实体法管辖并据其解释,法律冲突规定和《联合国国际货物销售合同公约》(维也纳,1980 年)除外。

章节 15.2 被替代如下:管辖权。由本合同引起的或与之相关的任何纠纷、争议或索赔,包括其有效性、无效性、违反或终止,必须由越南工商会的越南国际仲裁中心(VIAC)按照提交仲裁通知之日的现行仲裁条例进行仲裁。仲裁法官为三名。仲裁地点为越南。仲裁用语为英语。